This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPD8S300:TPD8S300

Guru**** 2928290 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716881/webench-tools-tpd8s300-tpd8s300

器件型号:TPD8S300

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

P/N:TPD8S300

ESD 功能与 IO 端口之间是否存在特定的限制距离?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    我不确定我是否理解 ESD 功能的距离。 可以澄清这里的应用是什么、问题是什么?  

    此致、

    格豪斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有足够的空间 将8S300放置在 IO 端口附近、因此我们想知道  距离的限制。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 Allen。

    IO 端口表示 NB 上的 C 型插座端口、由于电路板尺寸有限、我们的客户对距离有一些顾虑。

    您能否建议最大距离、以便我们能够为客户提供帮助?

    谢谢!