This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:绝对最大额定值

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720684/tca6424a-absolute-max-ratings

器件型号:TCA6424A

你(们)好

我有一个简单的问题。 关于数据表上的绝对最大额定值、每个最大电压由 GND 基准定义为值。

因此、这意味着输入(VI)或输出(Vo)可以在 Vccx 被提供前被偏置一个电压。 是这样吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、

    Vi/o 额定值意味着它们可以接受设定的电压而不会损坏。 此器件可耐受5V 电压、因此即使 Vcc 上没有电压且施加~5V 电压、也不会损坏。

    因此、这意味着输入(VI)或输出(Vo)可以在 Vccx 被提供前被偏置一个电压。 是这样吗?
    -是的、虽然可以"是"、但您可以对器件进行反向偏置。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbi-San、您好!

    感谢您的快速回复。
    我明白了。

    此致、
    本志本