This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS1177:最高保证温度

Guru**** 2924470 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS1177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720593/sn75als1177-the-max-guarantee-temperature

器件型号:SN75ALS1177

您好!

我们是否有任何信息表明  可以容忍最高保证温度 SN75ALS1177?

数据表显示、推荐的工作条件下 TA max 为70C。

此致、

高泽秀之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新月山

    您能否详细说明您提到的最高保证温度? 仅 当环境温度 不超过 70C 时、才能保证器件的规格。 从这个意义上讲、您可以 将其视为最高温度。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hao San、

    感谢您的反馈。
    关于最高保证温度、没有关于最高保证温度的确切说明。 客户询问我们可以保证耐受多少温度器件。
    客户有质量问题并询问此问题。 我将与客户交谈、如数据表中所述、70C 是有保证的。

    此致、
    Hideyuki