This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:TUSB320LAI 是否支持 Apple iAP2协议?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720515/tusb320lai-can-tusb320lai-support-apple-iap2-protocol

器件型号:TUSB320LAI

对于 电流充电应用、我们需要我们的 USB Type C 接口与 Apple iAP2协议保持一致。

TUSB320LAI 是 C 型控制 IC、但我无法获得有关 IF IC 可支持 Apple iAP2协议的信息。

请告知 TUSB320LAI 是否支持此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB320LAI 仅根据 USB Type-C 标准(高达15W)支持充电电流。    此芯片不直接支持专有电池充电或认证。  具有 Type-C 插座的器件应通过 Type-C CC 引脚检测(高达15W)和 USB PD 协商(高达100W)来支持电源。

    此致、

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。