This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987-90EVM:TPS65988EVM 应用--我在 E2E 器件型号选项中找不到 TPS65988

Guru**** 2599815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720700/tps65987-90evm-tps65988evm-apply------i-could-not-find-tps65988-in-e2e-part-number-option

器件型号:TPS65987-90EVM

  现在我正在 TI 网站上应用3个 TPS65988板 (为 EVM 提交 ZS 订单),但我遇到以下问题,  在 EVM 信息选项中找不到 TPS65988EVM。 只需查找 TPS65988DH 样片即可。 这不同于正常的 EVM 应用。 当我在 EVM 选项中选择 TPS65988DH 时、我是否应该知道它是否意味着 TPS65988DH EVM?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、

    TPS65988尚未 RTM。 TPS65988 RTM 后、可从 TI.com 订购 TPS65988EVM。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在网站上找到了65988 EVM、需要获得 PLM 的批准。