This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:无变压器模型

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720637/dp83630-transformerless-model

器件型号:DP83630
主题中讨论的其他器件:TLK110

您好!

我希望您在下面确认一下。

*根据以下 URL,有有关无变压器的说明。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slla327/slla327.pdf

在本例中、器件为 TLK110。 但是、您是否能遵守我们也可以通过使用 DP83630实现无变压器?

用例如下所示。

*非板载点对点模型(这意味着节点通过电缆连接。 (电缆长度 为几 米)

*连接将成为菊花链。

客户将实现"小型化"和"低功耗"、因此他们选择支持 IEEE1588 PTP 的 EtherPHY 器件。

如果您有其他支持 IEEE1588 PTPv2并实现无变压器运行的器件、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DP83630将支持无变压器运行。 以下是相关应用报告: www.ti.com/.../snla088a.pdf

    我不确定我是否理解您对点对点模型的评论。 您是说 PHY 和 RJ-45连接器位于单独的电路板上吗? 您能否共享方框图?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha-San、您好!

    感谢你的答复。

    >您的意思是 PHY 和 RJ-45连接器位于单独的板上吗?

    是的、超出您的理解范围是正确的。

    根据上面的 URL、当用户使用无变压器操作时、TI 建议使用较短的连接长度(小于1米)。

    换言之,当用户使用的连接长度超过1米时,不应使用无变压器操作,对吧?

    此致、