This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25740:USB 2.0 PD 标准 A 连接器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25740, TPS2514A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720939/tps25740-usb-2-0-pd-standard-a-connector

器件型号:TPS25740
主题中讨论的其他器件: TPS2514A

您好!

USB 电力输送规范修订版2.0、版本1.3定义了使用带有标准 A 连接器的 USB 电力输送的引脚分配和要求(请参阅第3.2.3节)。

该规范定义了一个13引脚标准 A 连接器、该连接器具有两个"PD 检测"引脚和两个"插入检测"引脚:

1) 1) TI 是否有可与 USB 2.0 PD 标准 A 连接器配合使用的 USB PD 充电控制器?

2) 2)  PD 检测引脚是否使用与 Type-C 中的 CC 引脚相同的协议?  最终、我们希望将 iPad Pro 12.9英寸设备连接到 USB-PD、但我们必须使用标准 A 连接器。  如果信号兼容、我们可以构建自己的 USB 2.0 PD 来减轻干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    1) 1)不幸的是、TPS25740没有专用于 A 型连接器应用的 D+/D-引脚。 因此、我们在其 EVM 上使用 TPS2514A (独立 IC)来处理此问题。
    2) 2) D+/D-和 CC 线路的协议不同。 它们不能互换使用。

    此致、
    达尔文