This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:在输出端口上并联两个器件

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720402/hd3ss215-paralleling-two-devices-at-the-output-port

器件型号:HD3SS215
主题中讨论的其他器件:TS3DV642

大家好、

关于下图、我想用两个 TS3DV642或两个 HD3SS215来实现它。

现在、可以在两个器件的输出端口上并联两个器件吗? (橙色虚线矩形)

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在尝试在 HDMI 和 DP 之间切换信号? 它们的终止是不同的。 您能否显示详细的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    目前还没有详细的原理图、因为客户仍在选择组件。

    从图中可以看到、HDMI 信号在进入开关之前转换为 DP 信号、因此我认为应用与 DP 信号有关。

    请您指出您的顾虑吗? 您是否认为在输出端并联两个器件存在任何问题?

    谢谢!
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果将两个器件并联在一起、则可能是信号完整性问题>5G

    此致
    Brian