This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:眼图方向测试 Lane2的级别较低

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720878/sn65dsi86-eye-dirgram-test-lane2-have-lower-level

器件型号:SN65DSI86

您好、专家、

我的客户测量 eDP 眼图。 它们在 lane0、1、3中的测量值约为340mVpp、但在 lane 2中的测量值约为200mVpp。

屏幕可以显示 OK、但只需测量较低的传输电压。 这种情况是否正常或存在一些硬件问题? 如何确定它?

我可以进行任何设置来使电压与其他电压相同吗?

请帮助! 谢谢!

BR

Bruce

第2层


Lane0、1、3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce

    您的通道2信号振幅看起来恰好是其他通道的一半。

    我会检查多个电路板、以查看问题是否与该特定电路板隔离、这将区分电路板设计和制造之间的问题。

    然后、我会检查通道2正负线(ML2P/N)的焊接情况、您可能会遇到冷焊或电容破裂的问题。 我建议:
    回流焊 DSI86
    移除 ML2P/N 上的交流耦合电容器并焊接新电容器。
    在 eDP 连接器上回流焊 ML2P/N

    谢谢
    David