This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6F003:频率响应

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6F003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720770/tpd6f003-frequency-response

器件型号:TPD6F003

您好!

TPD6F003的频率响应如下所示。 根据数据表、我知道带宽为200MHz。

1.刀片损耗为何从一开始就为-6dB? 是由负载造成的?

2.在100MHz 时可以实现90%的振幅吗?

3、如果我连接两个板、每个板有一个 TPD6F003、带宽是多少? 100MHz 时的振幅是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    直流损耗是因为 TPD6F003中有一个100欧姆的电阻器。
    不、我相信您将能够在100MHz 下实现90%的振幅。
    最后一个问题在很大程度上取决于电路板本身。 尤其是在将两个电路板连接在一起时、会在信号线上引入更多寄生效应、这将导致插入损耗高于器件本身的损耗。