This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822EVM:DP83822EVM 示例代码

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720749/dp83822evm-dp83822evm-sample-code

器件型号:DP83822EVM

您好!

我的客户希望 DP83822EVM 进行评估、我们是否有一些运行此 EVM 的示例代码?

我在 TI.com 上找不到代码、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    他们希望运行哪些测试?
    如果他们想要运行合规性、可以遵循以下应用手册:
    www.ti.com/.../snla266.pdf

    该 EVM 无需寄存器配置即可运行。 您可以在上电后建立链路、并将 CAT5电缆连接到有效的链路伙伴。