This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:在生产设计中植入集线器时需要 VID/PID?

Guru**** 2925620 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720851/tusb2046b-vid-pid-requiremed-when-implenting-a-hub-in-production-design

器件型号:TUSB2046B

我计划使用 TUSB2046B 作为 USB 集线器、与 pic 和 FTDI 芯片进行通信。  在生产中、我们是否需要中心本身的 VID/PID? 或者、我们是否可以为集线器使用提供的 TI VID/PID。

谢谢、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您可以将 TI 集线器 VID/PID 用于您的应用。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在什么情况下、我需要将 EEPROM 与我们自己的 VID/PID 配合使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    对于 USB 集线器、客户通常使用器件的 VID/PID。 如果客户不希望将其产品标识为 TI 芯片、而是希望使用其自己的公司 VID、则可以选择更改该器件。

    此致、
    JMMN