This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:我可以使用 TRS3122E 代替 TRSF3223E 吗?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E, TRSF3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720689/trs3122e-can-i-use-trs3122e-to-replace-trsf3223e

器件型号:TRS3122E
主题中讨论的其他器件: TRSF3223E

您好!

我的客户  以前选择过 TRSF3223E、但现在他们改为 TRS3122E。

我想唯一的区别是 TRS3122E 可以接受1.8V 逻辑、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    是的、TRS3122E 可以支持与 TRSF3223E 相同的所有功能。 不过、由于引脚数较高、它不是直接的引脚对引脚替代方案。 由于 TRS3122E 还能够支持1.8V VCC、因此它允许额外的电容器连接用作电压三倍频器(即、为电荷泵使用五个电容器、而不是四个电容器)。 不过、如果使用3.3V 电源、该器件将检测到更高的电压并自动作为倍压器运行、从而允许额外的"C3"电容器端子保持断开状态。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大