This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:PD 电源角色开关

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720709/tps65982-pd-power-role-switching

器件型号:TPS65982

您好!

我需要使用 TPS65982芯片将 PD 角色从拉电流切换到灌电流、然后再切换回。 PD 芯片由 MCU 通过 I2C 总线进行控制。 默认情况下、我的器件是电源、并为 MBP 供电。 经过一段时间后、我需要将器件切换为灌电流并开始恢复供电。 但我无法在灌电流模式下切换 PD 芯片。 当我从应用程序自定义工具或通过具有 MBP 中断的 I2C 总线连接发送 SWSk 命令时、当新协商完成时、它仍然充当源。  

您能给我指出一下我的用例应该采用哪些 PD 芯片设置吗?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    务必检查两个器件是否都支持将电源角色切换为您的预期角色。 您可以在 TPS65982的控制配置(0x29)寄存器中检查此行为。 您是否还有 PD 分析仪? 如果在故障期间跟踪 PD 通信、则会向您指示发生故障的原因。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    遗憾的是、我没有 PD 分析仪。
    如何使用0x29寄存器进行检查?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您可以使用 TPS6598x 应用自定义工具来配置每个寄存器并为电路板创建闪存映像。 您可以在此处下载该工具:

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric