请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 您好!
我需要使用 TPS65982芯片将 PD 角色从拉电流切换到灌电流、然后再切换回。 PD 芯片由 MCU 通过 I2C 总线进行控制。 默认情况下、我的器件是电源、并为 MBP 供电。 经过一段时间后、我需要将器件切换为灌电流并开始恢复供电。 但我无法在灌电流模式下切换 PD 芯片。 当我从应用程序自定义工具或通过具有 MBP 中断的 I2C 总线连接发送 SWSk 命令时、当新协商完成时、它仍然充当源。
您能给我指出一下我的用例应该采用哪些 PD 芯片设置吗?
谢谢你。