This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050DW 安装分类问题

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720311/iso1050-iso1050dw-installation-classification-question

器件型号:ISO1050

你(们)好  

如何将 ISO1050DW 安装分类解释为 UL 60950-1表2N。  我应该参考 UL 60950-1表2N 上的组装等级和材料组? 谢谢!

UL 60950-1表2N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉耽误你的时间。 我正在与我们的 UL 认证专家进行咨询。 我将在明天的工作结束时发布回复。 感谢您的耐心等待。
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应参阅"其他材料"选项卡下的材料组 II。 我们的所有测试均基于污染等级2进行、但它实际上取决于您的最终应用使用。 您是否计划在污染等级为1、2或3的环境下使用设备? 根据最终用途、您可以使用表2N 中的相应列。