This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:引脚

Guru**** 2766615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719846/pca9306-q1-pin

器件型号:PCA9306-Q1
主题中讨论的其他器件:PCA9306

大家好、

对于最坏情况噪声容限分析、请帮助提供 VIH 最小值和 VIL 最大值。  

感谢您的支持和帮助。

此致、Shinu Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    您可能需要参考上一个主题:

    e2e.ti.com/.../2130855

    简而言之、与许多其他 I2C 器件一样、该器件不具有 VIH/VIL 要求、因为它仅通过信号(而是执行"缓冲"功能、接收信号、然后重新驱动信号)。 当 PCA9306任一侧的电压至少与 VREF1一样高时、该器件具有高阻抗并阻止电流流动。 当任一端降至 VREF1以下时、器件开始导通、以便由 I2C 器件在一侧驱动的"低"电平传播到另一侧。

    我希望这是有道理的——如果有任何不清楚的地方,请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Max。