This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:引脚电容

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716552/tca6408a-pin-capacitance

器件型号:TCA6408A

大家好、

您能为复位引脚的引脚电容(Cin)提供帮助。

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shinu、

    我认为电容应该大约为10pF。

    我已经订购了一些样片、以便我可以检查它们何时到达这里。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinu、

    我将器件连接到一个在复位引脚上拉低的 MOSFET、然后释放该器件、允许一个上拉电阻器(444欧姆)将信号上拉至 Vcc (3.3V)。 我测量了30%的时间值和70%的时间值、并查看了我称之为上升时间的差值。

    电容= t_rise /(0.8473*脉冲电阻)

    仅测量我的以下设置(未连接任何器件)||电容得出为343pF

    仅测量我在下面的设置(连接了复位引脚)||电容得出为332pF

    两者之间的差异约为~11pF。 其中一些电容来自我使用的分线板的长迹线(长度约为2英寸)。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bobby。