This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552:直流电机浪涌电流限制

Guru**** 2931510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719884/tps2552-dc-motor-inrush-current-limit

器件型号:TPS2552

此器件是否可以用于将小型无刷电机的浪涌电流限制为500mA?

正常工作电流为150mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Giles Hutchison,

    感谢您对我们的关注。

    典型的过流响应时间为2us (下图中的 TIO)。


    因此、如果这2us 响应时间足够快、可以使用该部件。

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    感谢您的反馈-它很有帮助。 这对于使用的应用程序来说应该是可以的。

    此致

    Giles