This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0394:这如何补偿病态模式?

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719912/lmh0394-how-does-this-compensate-for-a-pathological-pattern

器件型号:LMH0394

我正在设计接受 SMPTE ST 292-1的设计。  令人担忧的是它的病态模式、我被告知它可能有40个连续的零或1个。  我被告知大多数激光驱动器不接受这些病态模式、我被告知您的 LMH0394将对此进行补偿。  假设此信息正确、LHM0394如何进行?  我已经阅读了它的数据表、我看到了一个均衡器滤波器块、但它用于补偿同轴电缆。   接下来是 直流恢复/电平控制模块。  我假设这是针对病态模式的、但它如何帮助连接到输出的激光驱动器(DO/SDO (NOT))?  我所寻求的是更好的理解。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    LMH0394采用内部电路来补偿1或0的长串。

    Embrionix 和其他供应商具有光学模块、可补偿长串的1或0。 如果您可以检查它们的激光驱动器和激光器之间的电路、是否可以。

    此致、、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、您能否解释一下 LMH0394如何补偿1或0的长串?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    病态模式具有高低频或直流成分。 另一方面、常规 PRBS 或色条模式没有 DC 内容、因为任何视频行中的1和0数量相同。 数据模式中的高直流或低频成分会产生直流电压电平的变化、从而导致器件对输入信号进行错误采样。 直流恢复电路会恢复或最小化该直流电平、因此信号是在 PRBS 或色条电平相同的采样、而不会导致任何位错误。

    此致、Nasser