This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:未使用引脚的处理。 (非 NC 引脚)

Guru**** 2932040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720603/tpd4e05u06-treatment-of-the-unused-pin-not-nc-pin

器件型号:TPD4E05U06

你(们)好

我们的客户不使用 D2+和 D2-引脚。 那么,我们如何处理未使用的引脚?

我们是否可以将该引脚保持断开状态?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您不必在四通道器件上使用其他两个通道。

    不使用 TPD4E05U06 D2通道不会影响器件的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cameron-San:

    感谢您的快速回复。
    我们将 D2+和 D2-引脚视为开路。

    此致、
    本志本