This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5310:输入驱动说明

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720108/ucc5310-input-driving-clarifications

器件型号:UCC5310

您好!

我需要对 UCC5310M 的输入驱动进行澄清。

在 数据表的10.3.2段中、我可以读出:"如果任何输入保持开路、128 kΩ 的内部下拉电阻会强制 IN+引脚处于低电平、128 kΩ 的内部电阻会拉高 IN-高电平。 但是、如果不使用 VCC1来提高抗噪性能、TI 仍建议将输入端接地或连接到 VCC1。"

因此,第 11.2段中的应用示例是:


当 PWM 信号变为高电平时、我希望输出变为高电平。

但第 10.4段中的功能表是:


使用内部上拉和下拉电阻器时、IN+通常连接到低电平、IN-通常连接到高电平、因此在上面的应用架构 中、OUT 似乎不可能变为高电平。

这是正确的还是 我误解了什么?

提前感谢您的澄清

此致

Matteo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 PWM 输入为低电平时、IN+为低电平、因此输出为低电平。
    当 PWM 输入为高电平时、IN+为高电平、IN−为低电平、因此输出为高电平。

    上拉/下拉电阻器在该电路中无关紧要、因为到 PWM 或接地的连接要强得多。 两个输入均未保持开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Clemens 跳进并回答这篇帖子。

    我同意克莱明的观点。 内部上拉和下拉电阻器不会像 PWM 信号那样影响状态。
    当输入保持断开时、该内部结构可确保 UCC53x0系列处于已知状态。 (如果未使用 VCC1、建议将输入接地或连接到 VCC1、请使用表5确定哪一个)

    如果您有任何其他问题、请告诉我!
    如果您有一个不相关的新问题、请发布另一个 e2e 主题。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的确认。

    此致

    Matteo