This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPA 软件狗板、并使用 ALP 进行 TI DS90UA101/102配置工作

Guru**** 2539430 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UA101-Q1, DS90UA102-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719120/spa-dongle-board-and-using-alp-for-ti-ds90ua101-102-configuration-work

主题中讨论的其他器件:DS90UA101-Q1DS90UA102-Q1ALP

我希望对 DS90UA101-Q1和 DS90UA102-Q1的 I2C 接口进行编程。

在 SNLU148-2013年12月文档第13页中、TI 列出了 SPA 软件狗要求。

本 SNLU148文档旨在指导用户使用评估板 EVM 接口。

DS90UA101-Q1EVM 和102-Q1EVM 板不再存在于公共部门中、并且未列出替代产品。

这是否表示 SPA 软件狗板不可用、并且 ALP 不再是用于 TI 芯片 I2C 编程的有效接口?

我搜索过、但找不到任何 Mouser 或 DigiKey 的 spa 软件狗板、我缺少什么?

我是否应该只是想设计我的产品、并依靠我自己的微控制器和 I2C 接口进行开发工作?

有关 DS90UA101-Q1/DS90UA102-Q1的 I2C 编程和实施的任何指导或方向、请提供建议。