This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261固件版本

Guru**** 2775545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720400/tusb9261-tusb9261-firmware-revisions

器件型号:TUSB9261

您能否解释1.05固件和1.06固件之间的差异?

产品页面将1.05列为最新固件,但有一个论坛帖子,其中1.06列为最新固件(https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/p/679642/2504756?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tusb9261%20uart#2504756 )。 我应该使用哪种?

我是否应该了解其他任何固件版本?

谢谢

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    v1.05是最新发布的版本。  v1.06在 TI.com 上尚不可用、但我正在处理此问题。

    v1.06更改日志:

    -将 SATA 设备识别的超时时间从2秒增加至7秒

    -已禁用4KB 扇区仿真 ,以允许磁盘 与其它 SATA 主机兼容。
    -添加了对写入 FUA (强制单元访问)的支持。
    -增加了对启动/停止单元 SCSI 命令的活动、空闲和待机电源状态的支持。
    -增加了对传输长度大于64KB 的 SCSI 读取 CD 命令的支持,以修复 Linux 操作系统下的音频 CD 读取。
    -根据 SAT-4规范添加了对逻辑块配置管理(LBPME)和 LBPRZ 位的读取容量(16)响应支持。
    -根据 SAT-4规范在逻辑块配置 VPD 页面中添加了对 ANC_SUP、LBPRZ 和 LBPU 位的支持。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从链接的论坛帖子中下载了1.06并一直在使用它。 我应该将所有内容重新编程回1.05、还是只是在特定版本发布之前的时间?

    另一种方法是、您是否知道或期望通过链接的论坛帖子对1.06固件进行任何更改?

    感谢您的更改说明。

    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、
    V1.06应在8月底之前发布到 TUSB9261产品页面。 我不会使用发布到 E2E 帖子的任何 FW、因为它可能不是最终版本或包含一些特殊调试。 不过,该另一个帖子中的 FW 应接近或完全相同。