主题中讨论的其他器件: DS80PCI800、 DS80PCI402、 DS125BR401A
大家好,这与“DS80PCI102:DS80PCI102是否可以与 PCIe Gen3双通道应用配合使用?”一文有关。
我需要 PCIe 第3代和第2代的重定时器、仅限 x2、通过 iPass 电缆连接到 Pericom PI2EQX5804。 我对哪些器件支持该应用有点困惑。
我看到 了 DS80PCI102 单通道(2通道)器件、假设我可以使用其中的两个来支持一个 x2链路。 是这样吗?
我还看到 了 DS80PCI402 和 DS80PCI800 器件、但从文档中我无法确定它们是否仅支持 x2链路、或者两个 x1器件的优势是什么(仅电路板空间?)。
您能为我的应用提供一些指导吗?
此外、这些器件中是否有任何器件可针对上游和下游应用进行配置? 也就是说、将在端点旁边使用同一个板(我称之为下游应用)、 或位于根复合体(上游应用)旁边、因此我需要配置重定时器、以便它知道根复合体的训练模式(端口 A 或端口 B)的预期位置。
谢谢、
Andy Jackson