This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1780:数字输入引脚的引脚电容

Guru**** 2850660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717969/sn65hvd1780-pin-capacitance-for-digital-inputs-pins

器件型号:SN65HVD1780

查找数字输入引脚的引脚电容。  数据表中未提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我们需要对此进行研究、下周再见。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    我已经收到器件的样片、只需将其放入分线板即可。 我应该能够在周一早上(美国)为您提供测量结果。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我将器件连接到一个 MOSFET、该 MOSFET 在复位引脚上拉低、然后释放、允许上拉电阻器(9060欧姆)将信号上拉至 Vcc (5V)。 我测量了30%的时间值和70%的时间值、并查看了我称之为上升时间的差值。

    电容= t_rise /(0.8473*脉冲电阻)

    仅测量我的以下设置(未连接任何器件)||电容得出结果为186.7pF

    ||已连接至测试设置||

    (连接了 RE'引脚)||电容达到191.5pF

    (连接 DE 引脚)||电容达到196.6pF

    (连接 D 引脚)||电容符合192.3pF

    测试设置和测量引脚之间的差异为我们提供了电容值

    ------------

    RE'引脚=~4.8pF

    DE 引脚=~9.9pF

    D 引脚=~5.6pF

    -Bobby