This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:TCAN332引脚#39;CANL#39;减少了到 GND 的阻抗

Guru**** 2551170 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720325/tcan332-tcan332-pin-canl-reduces-impedance-to-gnd

器件型号:TCAN332

TCAN332 3.3V 电源、在通信故障过程中、故障模式是总线 U7 引脚 CANL 到 GND 阻抗的变化程度、以减少甚至短路。 在正常的上电和非通信条件下、芯片总线引脚接地电压为1.8V、故障后、CANL 到 GND 的电压小于0.3V。 目前,在重试中,9个芯片失败了6个芯片。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此类故障的最常见原因是电气过载、这可能是由于静电放电等瞬态条件或对超出引脚绝对最大额定值的电压短路造成的。 在本应用中的器件发生故障之前、是否发生了上述任一情况?

    一般而言、TVS 二极管可有效保护 CAN 收发器免受瞬态过载的影响。 不过、在这种情况下、规格可能不匹配- SMAJ13CA 可能会钳位到高达~20V 的电压(开始击穿大约15V)、 而 TCAN332的 CANL 的最大额定值为14V。您可能需要考虑 SMAJ8.5CA 等低电压 TVS。 以下是有关接口器件 TVS 选择的博客供您参考: e2e.ti.com/.../how-to-choose-a-tvs-diode-for-rs-232-rs-485-and-can-based-on-voltage-ratings。

    此致、
    最大