This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:如果使用外部时钟

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720271/sn6505b-in-case-of-using-external-clock

器件型号:SN6505B

大家好

如果我们问 SN6505B、您会介意吗?


在使用外部时钟的情况下、您是否有任何应用?
作为此 问题的背景、我们的客户希望 配置 高频率以减小 使用 外部时钟的传输尺寸。


如果您有计算电感值的公式、您能否为我们提供参考?
我们想知道 L 和 FSW 之间的关系表达式。

然后 、遵循客户的状况;
输入电压:3.3V
输出电压:3.3V
输出电流 :超过400mA  

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    使用外部时钟的应用是为了让设计人员将 EMI 转换为更理想的频谱。 SN6505B 允许的最大频率为 1600kHz。 只需将外部时钟信号连接到器件的 CLK 引脚。SN6505B 会自动检测外部时钟并使用该时钟而不是内部时钟。

    2.遗憾的是、有许多变量涉及到与变压器的电感相关的问题。 它不像其他使用 LC 组件的直流/直流电源转换器(如开关模式转换器)的计算那么简单。 设计人员必须联系变压器的制造商、以了解 FSW 与所需的特定变压器之间的关系。

    尊敬的、

    Lucas Schulte