This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E

Guru**** 2834505 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715780/dp83867e-dp83867e

器件型号:DP83867E

您好!

我要将 DP83867E 连接到 Xilinx Zynq FPGA。

DP83867E PHY 通过 SGMII CLK 对(SGMII_COP、SGMII_CON)向 FPGA 发送625MHz 时钟。  

这是符合 SGMII 规范的固定频率、还是可以进行配置?

谢谢、

Ben Manor

宇航

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SGMII 频率是固定的。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以将 CLK_OUT 输出配置为输出固定的125MHz 参考时钟? (与实际以太网速率无关)

    然后可将其用作 FPGA 的 SGMII REF CLK。

    谢谢

    Ben Manor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    是的、DP83867提供了多种时钟输出选项。 它包括恢复时钟、恢复时钟/5、发送时钟、XI 等


    在这种情况下、您可以使用由本地 PLL 生成的发送时钟、而不依赖于链路速率。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢您的帮助支持。

    为了清楚地了解:

    无论链路速率如何、CLK_OUT 均可配置为输出连续125MHz 参考时钟。

      在这种情况下、I/O 配置寄存器(地址0x0170)的设置是什么?

    BR

    Ben Manor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,


    您可以使用"通道 A 发送时钟"

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有义务。

    我们将执行该操作。

    Ben Manor