This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:如何通过 SER_ID 和 SER_ALIAS_ID 访问 DS90UB954上连接的 UB953?

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719994/ds90ub953-q1-how-to-access-ub953-attached-to-on-ds90ub954-by-ser_id-and-ser_alias_id

器件型号:DS90UB953-Q1

尊敬的先生:

一个 DS90UB954上连接了两个 DS90UB953、如何通过 SER_ID 或 SER_ALIAS 寄存器访问它们?

加电时会自动加载 SER_ID、 会加载哪个 DS90UB953 ID? RX0或 RX1?

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    您是否使用过 UB964? 如果是、他们具有相同的信道控制技能。 差动 通道分别进行管理。
    请参阅第97页上的第65页。 地图。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Steven:

    我对 UB964或 UB954没有任何经验,实际上,我几个月前就如何逐步初始化954/953提出了请求,但 TI 似乎无法提供这些应用指南。

    953/954中的两个寄存器都有如此多、新的 comer 需要如何逐步初始化它们。

    最好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    我知道您的问题、请使用以下工具了解设置:
    阅读《UB96x EVM 用户指南》第22页、其中一个示例介绍了如何设置 UB964。
    e2e 的类似情况。
    3.要使用 UB96x,首先应根据 UB96x 的设置了解视频格式、CSI2端口、转发模式等,然后可以设置相对寄存器。 以 d/s 为单位

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com 上的 FYI UB96XEVM 用户指南。
    www.ti.com/.../DS90UB964-Q1EVM


    此致、
    Steven