This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:USB3.0数据线路短接至电池(最大18V)保护-针对汽车应用

Guru**** 2514995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720246/tpd4e02b04-q1-usb3-0-data-lines-shorting-to-battery-max-18v-protection----for-automotive-application

器件型号:TPD4E02B04-Q1

大家好、

我发现我们有用于 USB3.0 ESD 保护的 TPD4E02B04-Q1。

但我们是否有支持电池短路保护的新器件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    否、我们没有任何用于电池短路的器件。