This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:当 VIN = 0V 时、PRSNT 的泄漏电流

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720144/ds80pci402-leakage-current-of-prsnt-when-vin-0v

器件型号:DS80PCI402

尊敬的团队:

我想知道、当 VIN 为0V 时、是否有任何泄漏电流通过 PRSNT?

我仅找到以下信息。 但不确定它是否与我的想法相同。

请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    通常、逻辑输入上有一个弱下拉电阻器。 这通常在60K 至130K 欧姆范围内。 通常、低电平逻辑状态为0至0.7V。 因此、泄漏电流-例如-大约为0至0.7/~100K。

    此致、Nasser