This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:DP83TC811S-Q1布局问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811S-Q1, DP83TC811SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715412/dp83tc811s-q1-dp83tc811s-q1-layout-issue

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC811SEVM

尊敬的 TI:
     客户有关于 DP83TC811S-Q1的布局问题。 其他一些以太网 IC 将电容器设置为靠近数据传输侧(MAC 和 PHY)、但 DP83TC811S-Q1布局指南建议靠近接收侧、数据表图片如下:

数据表中的引脚功能 描述了 TX 是输入、RX 是输出。

那么布局指南建议是否正确?  它是 DP83TC811S-Q1的特性吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    布局指南正确。

    用于引脚命名的术语与 MAC 接口命名的术语相反:


    RX_P/RX_M:这些引脚用于将信号从 PHY 传输到 MAC。 因此、电容器应靠近 PHY。

    TX_P/TX_M:这些引脚用于从 MAC 接收 PHY 上的数据。 因此、电容器应靠近 MAC。


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geet:
    谢谢!


    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geet:
    另一个问题:如果客户将电容器放置在错误的一侧、那么错误的布局会影响 EMC 或影响 SGMII 通信稳定性?

    RX_P/RX_M:这些引脚用于将信号从 PHY 传输到 MAC。 因此、电容器应靠近 PHY。 ---Mac 附近的客户。

    TX_P/TX_M:这些引脚用于从 MAC 接收 PHY 上的数据。 因此,电容器应靠近 MAC。--客户放置在靠近 PHY 的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我希望它会对 EMC 产生影响、因为电路板上会产生更多噪声。 不要期望 SGMII 通信受到影响。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geet:
    是否给 DP83TC811SEVM 计了通过 EMC 测试的剂量? 客户希望使用两组 EVM 来测试 EMC。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SEVM 和 EVM 不是针对 EMI/EMC 设计的、因为它们有许多钩子、它们最终会像漂亮的天线一样工作。 我们确实有 EMI/EMC 板、并通过了 RE、RI、BCI、瞬态和 ESD。 请通过朋友的请求向我发送一份附注、我可以分享我们的参考资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ross:
    谢谢! 请提供一些 DP83TC811S 的 EMI /EMC 参考资料。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    随着讨论离线进行、我将关闭此主题。

    此致、
    GET