This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051C:TPS2051C FLT 时序

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719286/tps2051c-tps2051c-flt-timing

器件型号:TPS2051C

您好!

TPC2051C 是否具有如下所述的 T1 (/FLT)的时序规格(最小值、典型值、最大值):  

EN 引脚的行为是施加过流时的行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Eng LIH Khaw,

    您能否解释一下您的测试条件、是什么导致了符合4.5S 的故障周期?

    当您启用部件时、部件看起来处于 OC 状态、因此在 ENABLE 变为高电平后立即将故障置为有效。 1秒后、EN 变为低电平、FAULT 上拉。 T1由 EN 重试时间决定。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Eng LIH Khaw,

    您的问题是否有更新? 否则、我将关闭此主题。

    此致、
    Bob