This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2556:需要 TPS2556 ESD 报告

Guru**** 2913110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718650/tps2556-need-the-tps2556-esd-report

器件型号:TPS2556

您好、专家、

客户询问 TPS2556 ESD 报告。

请向我们分享这些资料。

谢谢

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com     

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们的器件通过了 HBM 等级 H2和 CDM 等级 C5测试、这是有保证的。 但是、我现在没有 ESD 报告、因为测试是由其他站点的同事执行的、因此向他们询问报告可能需要几天的时间。

    您能否 告诉客户 ESD 等级得到保证?

    告诉我、如果他们仍然坚持查看 ESD 报告、我将向客户询问该报告。


    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric、

    我将关闭此主题、如果有任何问题、请随时进一步提问。

    此致、
    Bob