This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-R-EVM:使用 SGMII 接口时、连接 QUOT;DP83867ERGZ&QUOT

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719742/dp83867ergz-r-evm-interfacing-of-dp83867ergz-when-using-sgmii-interface

器件型号:DP83867ERGZ-R-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83867E

我们在设计中使用"DP83867ERGZ"组件。 我们在设计中使用 SGMII 接口时有一些疑问。 PHY 配置为2.5V VDDIO。

数据表中提到" SGMII 接口使用1.25Gbps LVDS 差分信令"和" SGMII 的1.25Gbps 速率对于100Mbps 运行而言过高"。

  1. 如果我将 SGMII 接口配置为1Gbps、PHY 是否会以1.25Gbps 的速率运行?
  2. 在以1Gbps 的速率启动 PHY 后、我是否仍能以较低的速度(软件可配置)运行 PHY?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中未给出 SGMII 接口的直流特性。 我能否将 PHY 与接收器按如下方式给出的 MAC 相连?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhijit:

    SGMII 支持1Gbps、100Mbps 和10Mbps 速度。
    DP83867E 符合 SGMII 规范、能够与 MAC 接口。
    请确保 TX+/-和 RX+/-路径上都有0.1uF 直流阻断电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    是的、我已将0.1uF 的串联电容器连接到 Tx+/-和 Rx+/-信号。 在使用数据表期间、我发现 PHY 在1.8V、2.5V 和3.3V 的3种不同 IO 电压下工作。 我想知道这三种不同的电源电压将如何影响 SGMII 接口的 IO 电压。 在这三种电源电压下 SGMII IO DC 特性是否会受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SGMII 由我们的内核电源而非 VDDIO 供电。 IO 电源轨不影响 SGMII 特性。