This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:Xilinx FGA 套件上的 SN65DP159显示端口链路培训特别问题

Guru**** 2539130 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718999/sn65dp159-sn65dp159-display-port-link-training-fial-issue-on-xilinx-***-kit

器件型号:SN65DP159

大家好、


我在 TI SN65DP159上遇到了 DisplayPort 链路训练失败问题。
我使用"inrevium TB-FMCH-DP3"作为源设备的 RX、并希望打开第二个在正常模式下与 FPGA 板连接的监视器。
然后、显示端口将在传输显示端口初始化命令后自动执行链路训练、输出结果失败。
(Inrevium TB-FMCH-DP3将 TI SN75SP130用于拉电流(TX)、将 SN65DP159用于灌电流(RX)。)
更换源设备(Apple Macbook + Type-C 转 DP 电缆)后,链路训练成功,第二台显示器可以亮起。
因此、我们认为根本原因是 TI SN65DP159 phy 与几乎视频卡 phy (Nivida 和 AMD)不兼容、是否有人可以提供解决方案?

以下是我的硬件环境:
ZCU102评估套件(作为接收器)通过 revium TB-FMCH-DP3连接到具有 Nvidia GTX1070 (作为源)的 PC、以打开第二台显示器。

提前感谢您。

-嗯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否发布 DP159的原理图、以便我更好地了解您的问题?
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    让我更新芯片器件型号:此卡使用 TI SN65DP159RGZ 来获取接收器(RX)。

    DP159RGZ 原理图见第41页。 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hugh、

    您是否在 FPGA 上运行 DisplayPort IP? 这听起来像是 Xilinx 软件问题。

    此致、
    JMMN