This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:TPS2549兼容性列表

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718680/tps2549-tps2549-compability-list

器件型号:TPS2549

您好!

我的客户在 汽车信息娱乐系统中使用 TPS2549。

TPS2549在 CDP 模式下工作、

对 Samsung S9进行充电时、电流约为1.36A、正常。

当对 iPhone 6进行充电器时、电流大约为1.3A、正常

当 Chargering Huawei P20时、充电电流约为460ma、正常

当充电电流为8时、有时充电电流约为460ma、有时充电电流约为1.3A 时、 我不知道原因是什么?

您能给我一个与 Apple、Samsung、Huawei、Xiaomi 兼容的 tps2549列表吗?谢谢!

我的电子邮件:vincent.wei@avnet.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有兼容性列表、但根据您的结果、尊贵8电话有时会在 CDP 模式下连接、允许高达1.5A 的电流、而在 SDP 模式下检测到的其他时间则限制为500mA。

    您是否能够共享该图中的 CTL1设置以及 R_HI 和 R_LO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要将此标记为 TI 已解决的问题、直到我收到回复、该回复将自动重新打开此主题。