Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TUSB1002A我正在实施 USB 3.x 信号转接驱动器、以帮助解决信号完整性问题。 我知道转接驱动器为信号路径提供均衡功能、但该均衡会影响哪些损耗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一般而言、需要考虑两个概念、才能了解 USB 3.x 信号转接驱动器的哪些损耗会受到前置通道损耗和后置通道损耗的影响。 “前置通道”损耗是指在 USB 3.x 信号转接驱动器接收器之前发生的任何损耗。 “后置通道”损耗是指在 USB 3.x 信号转接驱动器发送器之后发生的损耗。 布线长度和布线宽度会严重影响前置通道和后置通道损耗。 USB 3.x 信号转接驱动器均衡功能主要发生在接收器、用于补偿所有前置通道损耗和后置通道损耗的一小部分。 请记住、对于 TUSB1002A 等双通道器件、通道1与通道2的前置通道和后置通道损耗不同。 有关前置通道和后置通道长度的建议、请参阅您的特定 USB 主机设计指南和 TI USB 3.x 转接驱动器设计指南。