This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:原理图审阅

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719685/sn75dp139-schematic-review

器件型号:SN75DP139

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们完成了 dp139原理图、如下所示

您能帮您再次确认吗?

欢迎提出任何建议。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    请确保在 DDPB_CTRL_DATA 和 DDPB_CTRL_CLK 上有上拉电阻。 为什么 HDMI 端接电阻为100 Ω?

    否则、原理图看起来不错。

    谢谢
    David