This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2029-Q1:TLIN2029-Q1 UART 问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN2029EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717298/tlin2029-q1-tlin2029-q1-uart-issue

器件型号:TLIN2029-Q1
主题中讨论的其他器件:TLIN2029EVM

您好、先生、

我有 TLIN2029EVM、但我想知道 LIN 将接受 UART 的格式包。

附加的文件是通信 format.e2e.ti.com/.../Display-_2D00_-LIN-network-Software-Specification-_2D00_-Rev-1_5F00_00.pdf

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Driscoll、

    您能否详细说明一下 UART 的格式包的含义? 您是否在谈论实际的消息协议?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Driscoll、

    您是否能够成功使用 EVM? 为了澄清您的第一个问题、EVM (及其上的 LIN 收发器)仅用于在逻辑电平信号和高压 LIN 总线信号之间进行转换、因此它们不会限制应用中使用的数据格式。

    此致、
    最大