This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX202:脉冲频率的正常工作范围

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX202, SN65C3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719789/max202-normal-operating-range-of-pulse-frequency

器件型号:MAX202
主题中讨论的其他器件: SN65C3232

你好。

我的客户端当前使用 MAX202。

客户希望知道脉冲频率的正常工作范围。

目前、我们要求确认在120 ~ 130KHz 和450 ~ 500kHz (1、3 // 4、5脉冲频率)下运行的样本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MAX202的额定数据速率仅为120kbps。 在某些情况下可以实现更高的数据速率、但鉴于最小驱动器输出压摆率仅为3V/us、我不希望通信在450-500kbps 的工作范围内稳健。

    如果需要更高的速度、您可能需要考虑使用不同的器件、如 SN65C3232。 它的运行速度高达1Mbps、并且与 MAX202引脚对引脚兼容。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大