This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HD3SS215IRTQR 和 TS3DV642A0RUAR 差异

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719109/hd3ss215-hd3ss215irtqr-and-ts3dv642a0ruar-differences

器件型号:HD3SS215

你(们)好

我们希望成为4K@60Hz HDMI 的转换开关。

我想使用 HD3SS215IRTQR 和 TS3DV642A0RUAR。

这两者之间的主要区别是什么?  建议使用哪一个?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请查看以下 E2E 帖子。
    e2e.ti.com/.../605862
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael

    1、如果您想支持4096*2160@60Hz HDMI、您建议使用哪一种?
    2、我看到 TI 网站上的两款产品基于不同的产品线。 它们有哪些优点和缺点?
    表中列出的动态特性频率是多少?
    谢谢你

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    我建议使用 HD3SS215。 这两种产品现在处于同一产品线中、唯一的优点和缺点仅是数据表中发布的规格。 动态特性频率是获取插入损耗和其他参数的频率。
    Michael