This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:双向 I2C 缓冲器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719720/tca9517a-i2c-buffer-for-bi-direction

器件型号:TCA9517A

你好

      如果 VCCA 和 VCCB 全部连接到3.3V, TCA9517A 有任何问题吗?

      如果客户想要双向 I2C 缓冲器和低电平有效使能、是否还有其他建议的 I2C 缓冲器? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick、

    '如果 VCCA 和 VCCB 全部连接至3.3V、 TCA9517A 有任何问题 吗?'

    没关系。

    "如果客户想要双向 I2C 缓冲器和低电平有效使能、是否还有其他建议的 I2C 缓冲器? "

    我们的所有缓冲器都是高电平有效使能端。

    谢谢、

    -Bobby