This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于 TM4C1294NCPDT、在线调试工具是否可以使用常规 JLINK? 是否有版本要求?

Guru**** 2589225 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719060/for-tm4c1294ncpdt-is-it-okay-for-online-debugging-tools-to-use-regular-jlink-is-there-a-version-requirement

主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

对于 TM4C1294NCPDT、在线调试工具是否可以使用常规 JLINK? 是否有版本要求?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想、调试工具和 J-Link 之间的支持实际上更重要。 只要调试工具支持我们的 TM4C 器件、就可以从 TI 器件的角度来看。 我无法评论在线调试工具如何与 J-Link 配合使用-但如果它是 TI 工具、我们可以咨询拥有该工具的 TI 团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将与我的客户核实。