This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:DS125BR800A 使用问题

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714574/ds125br800a-ds125br800a-use-issue

器件型号:DS125BR800A

DS125BR800A 如何不启用 PCIe、SAS/SATA 协议、只需输出输入差分信号、并可设置 EQ 值?

当前操作通过 I2C 配置寄存器进行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS125BR800A 不跟踪 PCIe 或 SATA/SAS 协议。  它可与任何交流耦合差分信号配合使用。

    有 几 个要控制的关键寄存器

    寄存器0x06 = 10'h (默认值)。  更改为18'h 以启用 SMBus 接口控制。

    均衡 设置可能不是您的应用的理想选择。  我建议从低设置开始、然后缓慢增大该值。

    例如:

    通道0:

    EQ 寄存器0x0F = 00'h

    DEM 寄存器0x11 = 00'h

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    下面是我的设置:MODE、SD_TH、RXDET FLOAT、I2C 从机模式、CH0、CH1、CH2通道被使用、
    0x08=0x5c、0x06=0x18、
    0x0E=0x0c、0x15=0x0c、0x1c=0x0c
    0x11=0x00、0x18=0x00、0x1f=0x00
    0x0F =0x0F、0x16=0x0F、0x1d=0x0F
    当将 EQ 寄存器的值从0x00增加到0xFF 差分值时、似乎不起作用
    DS125BR800A 的信号幅值极低至90mV、有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议将信号检测功能强制为"on"。 振幅可能不足以使器件保持活动状态。

    写入寄存器: 0x0D = 02'h、0x14 = 02'h、0x1B = 02'h

    您能否发送输入和输出波形的图片?

    什么是数据速率?

    谢谢、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

       当置位0x08=0x58时、输出信号可由 EQ 寄存器调节、当增加形式0x00到0x09时、它有效。

       但  当将值从0x09增加到0x0F 时,输出不会放大振幅,当 寄存器0x04 = 0x00时,EQ 似乎不是线性的。  

       数据速率 介于0.5G ~1.6G 之间。 它会根据不同的设置而变化。

       有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置0x08 = 58可执行以下三项操作:

    覆盖信号检测引脚功能

    2.将空闲控制设置到寄存器

    覆盖 RXDET

    对于低数据速率和低振幅信号、我只需强制信号检测为"on"、就像我在上一篇文章中所述。

    在这些较低的数据速率下、您不会从均衡器中获得较大的增益、它经过调优后可为10Gbps 信号提供最大增益。

    均衡器与某个点呈线性关系、输出驱动器也会影响器件总响应。  由于您是 MODE 引脚"浮动"、因此对于这些低数据传输速率、输出将处于限制模式。  您看到的电压增益来自 CTLE 函数之后的驱动器电路。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    非常感谢、它起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助。

    此致、

    Lee