This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:从器件向主机箱供电

Guru**** 2878870 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3S044, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719322/tps25221-supplying-power-from-device-to-host-case

器件型号:TPS25221
主题中讨论的其他器件:TPD3S044

您好!

 

这与下面的情况相同。

 

https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/716574

 

我仍然想如何实现这个系统。

我想在 TPS25221 (或 TPD3S044)中使用标准 ACA 外壳,如下图所示。

这是否起作用?

 

此致、

OBA  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    在 这种 ACA 情况下、TPS25221可用作充电器开关。  我 不太熟悉 ACA 控制逻辑、请参阅 BC1.2规范。

      

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    感谢您的回复。 我现在正在研究 BC1.2规范。
    无论如何、不能将 TPD3S044用于此目的?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    我认为 TPD3S044可用于此目的、它也是一个限流开关。
    但是、我不熟悉此器件、因此我建议您打开一个有关 TPD3S044的新线程以进行双确认、该线程将分配给熟悉该线程的工程师。

    此致、
    Bob