请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC811R-Q1 主题中讨论的其他器件: TXS0102-Q1、 LSF0102-Q1
您好、以太网团队、
我的客户即将将 DP83TC811R-Q1用作 汽车仪表组的以太网 PHY。
由于存在 I/O 电压差、MDC/MDIO 需要电平转换器2.5V <-> 3.3V。
在 E2E 论坛中进行搜索时、TXS0102-Q1虽然带宽有限、但使用范围较广、即12MHz (推挽)和1MHz (开漏)。
客户正在使用 MDC 1.1MHz、但它 必须 是从主器件推挽式。 我想知道 MDIO 是漏极开路还是推挽式。
如果 MDIO 为漏极开路、我需要考虑更高的 BW 电平转换器 LSF0102-Q1。
在数据表中、"MDIO 来源于外部管理实体和 PHY。 MDIO 引脚上的数据被锁存
MDC 的上升沿。 MDIO 引脚 kΩ 一个上拉电阻器(2.2k Ω)、此电阻器在闲置和期间将 MDIO 拉至高电平
周转。"
如果上拉电阻器在 IDLE 和 TA 期间将 MDIO 拉至高电平、如何读取数据?
如果 MDIO 是漏极开路还是推挽式、我找不到任何值得赞扬的地方、尽管它看起来是带有上拉电阻器的漏极开路。
您能否澄清这一点并告知哪些电平转换器适用? 谢谢你。