This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:与使用 RESET 引脚相比、是否有替代器件复位?

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719621/tca9548a-is-there-an-alternative-to-reseting-the-part-than-using-the-reset-pin

器件型号:TCA9548A

假设没有额外的 IO 引脚可连接到此 IC 的 RESET 引脚。 如果设备挂起、是否可以通过其他方式重置设备? 例如、在保持数据线低电平的同时发送一定数量的时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Habib、

    I2C 标准状态如果 SDA 线路出现毛刺脉冲、您可以在 SCL 上发送9个时钟脉冲以尝试复位从器件的状态机。 我通常建议使用18个时钟脉冲进行双确定、但标准状态为9。 (这并不像 POR 那样真正地复位器件、存储在寄存器中的值保持不变)。

    谢谢、
    -Bobby