This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB3410:对于 Linux 驱动程序、TUSB3410是否支持"I2C 重复启动条件&quot?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719309/linux-tusb3410-does-tusb3410-support-i2c-repeated-start-condition-for-linux-driver

器件型号:TUSB3410

工具/软件:Linux

TUSB3410是否支持 Linux 驱动程序的"I2C 重复启动条件"?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 YaoTien、
    TUSB3410仅在执行 I2C 字节读取 HID 操作码时会重复启动。